This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:输入和输出阻抗有多大?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1126836/tmux1208-how-much-are-the-input-and-output-impedances

器件型号:TMUX1208

先生,您好:

您能否帮助提供 Sx 引脚和 D 引脚的输入阻抗?

我在数据表中找不到它。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    由于我们的模拟多路复用器是无源器件、因此我们没有 Sx 引脚和 Dx 引脚的输入或输出阻抗。 对于 TMUX1208、我们确实有一个 Ron、即5Ω Ω(典型值)、这将是开关导通时从信号上的 S 到 D 的有效电阻。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Nikhil