This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:SN74HC4851-Q1:

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1126812/sn74hc4851-q1-sn74hc4851-q1

器件型号:SN74HC4851-Q1

你好! 我可能需要使用 SN74HC4851QPWRQ1而不是 SN74HC4851PWR。

有什么区别? 是不是只有...QPWRQ1...符合汽车标准?  

我在铅镀层上看到了 NiPdAu 与 NiPdAu / SN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    您在这里强调了主要差异。 看起来引线表面有一些差异(虽然看起来您购买的是管装和卷装、您只能获得 NiPdAu)、Q1符合汽车标准、因此需要进行一些额外的筛选。  
    不过、在电气和功能方面、这些器件实际上是相同的、如果您将器件替换为汽车器件、则不应注意到变化。  

    谢谢、
    Rami