This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G66:回流数据

Guru**** 2477275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1127009/sn74auc2g66-reflow-data

器件型号:SN74AUC2G66

团队、

客户希望检查 SN74AUC2G66DCTR 的回流数据、因为数据表中未提供回流数据。 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu - Chen、

    这是 TI 表面贴装器件(SMD)的应用报告 :https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf 可以遵循此报告以及以下标准-供参考: IPC-J-STD-004、IPC-JEDEC J-STD-020和 IPC-JEDEC J-STD-033。 这些是 TI 在制造过程中通常遵循的行业标准规范。

    请注意-简介中也提到了-遵循该文档中列出的指导原则时、回流焊是可以的、但不要对 SMD 器件使用波焊、因为不建议这样做。

    谢谢、
    Tyler