This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7462F:为 VFN 提供0.5V 电压?

Guru**** 2595855 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX741-746EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1126373/tmux7462f-supplying-the-vfn-with-0-5v

器件型号:TMUX7462F
主题中讨论的其他器件:TMUX741-746EVM

您好!

关于  "为 VFP 引脚提供串联二极管" 主题、 答案包括 "0.5V 时的 VFN、则钳位电压应约为-0.2V"。

我刚刚注意到 VFN 建议范围在 数据表中将 VSS 指定为0V、绝对最大值为0.3V。

这意味着、如果 VSS 和 GND 连接在一起、看起来 VFN 也必须连接到 GND/VSS、然后负保护将为 GND-0.7V。

我想保护 GND-0.3V 和 VDD+0.3V 范围内的5V 电平信号。 但是我应该如何设计"GND-0.3V"呢?

能否将0.4V 连接到 VFN 引脚? 或者 、我是否必须将芯片 GND 和 VSS 电平移动到低于0V 以提供-0.3V 保护?

为此、您会推荐什么解决方案?

如果在芯片设计中 VFN/VFP 不受0.7V 的限制、或者至少是0.3V 而不是0.7V、那将会更好。

此致、

金属

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mete、  

    您关心的过压/欠压事件是否与直流短路有关?  

    很好的收获 是的、如果您将 GND 保持在0V、VSS 保持在高达0.5V、则会超出此处的绝对最大值。 这可能会导致一些内部泄漏或损坏、因此我们希望避免这种情况。  我建议将 GND 和 VSS 电平向上移动。  

    [引用 userid="453481" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/11263673/tmux7462f- proveed-vfn-with -0-5V"]或者 我是否必须将芯片 GND 和 VSS 电平移动到低于-0.3V[引用/0.3V]以提供保护?

    我相信您希望 将这些电压转换为高于 、而不是低于0V。 如果您需要0.3V 保护、则需要0.4V 的压降。

    当您查看 VFP 时、在这里的接地漂移会更加令人困惑、但如果您将接地升至0.4V、 然后、您的器件正电源电压将减少0.4V、为了适应0.7V 的压降、您需要 VFP 上的3.9V 信号(相对于接地)、以便器件在5V 时触发故障。   

    不过、我仍然建议在 EVM 板上测试这一点、以确保它按预期运行、尤其是根据您所寻找的截止频率精度和地面漂移前面的一些复杂数学运算。 TMUX741-746EVM 可以支持这一点。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复。 是的、这是直流短路、且移位电平应高于而不是低于。  

    您能否查看图片中的原理图?  

    所有写入的电压以系统接地为基准。 VFN 节点是已移位的芯片接地端、不连接到图片外的任何位置。

    VFN 节点的电压范围为0.4V 至0.7V。 据我了解、总芯片电源电流范围为0.3mA 至0.5mA (请确认这一点)。 1N4448X (数据表) 正向压降在0.1mA 至10mA 范围内看起来像是0.4V 至0.7V。 因此、根据二极管压降、这些引脚可受到-0.3V 至 GND 的负保护。

    我认为 VFP 提供4.6V 电压、以保护高达5.3V 的引脚、就像上一个线程中那样。

    我想问;

    1) 1)此设计是否正常?  

    2) 2)电容器是否足够? 首选更低的组件数量。

    3) 3) VFN 节点和系统 GND (与二极管并联)之间是否需要任何电容器?

    4)对于 VSS 引脚、此设计是否正常? 或者、如果将 VSS 引脚连接到系统接地并在 VSS 和 GND 引脚之间添加一个电容器(与二极管并联)、是否更好?

    此致、

    金属

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mete、

    我查看了原理图,并根据您的问题准备了以下备注:
     

    1) 1)此设计是否正常?  

    大多数器件的设计看起来都很好、在#3和#4上有一些要点

    2) 2)电容器是否足够? 首选更低的组件数量。

    电流原理图上的电容器很好、但我要再添加一个电容器(在#3和#4中介绍)

    3) 3) VFN 节点和系统 GND (与二极管并联)之间是否需要任何电容器?

    建议使用电容器。 这可用于在出现任何浪涌电流的情况下保持本地电荷、因此我要在这里添加这一点。

    4)对于 VSS 引脚、此设计是否正常? 或者、如果将 VSS 引脚连接到系统接地并在 VSS 和 GND 引脚之间添加一个电容器(与二极管并联)、是否更好?

    设计中的 VSS 引脚是可以的、并且可以正常工作、但我认为将 VSS 连接到系统 GND 是一个更好的主意。 在电源轨上运行可能会导致更高的泄漏、因此、如果我们提供更宽的工作范围、我们可以尝试避免这种情况。 不过、此处不需要电容、因为 VSS 和 GND 已经连接在一起。  

    因此、只需重申一下、建议向系统接地的 VFN 节点添加一个电容器、并将 VSS 连接到 GND。 除此之外、原理图看起来不错。


    我在这里要注意的另一件事是4.6V 的 VFP 电平是正确的、我的数学与上一篇文章不符。 只是想确认我们也在该页面上。  
    此外、必须知道器件工艺可能会有一些变化、因此无法保证阈值的严格程度。   

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的建议。  

    此致、

    金属