This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:当 V+= 1.8V 时、检查 TS3A5018RSVR 的 VIH

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1127458/ts3a5018-vih-check-for-ts3a5018rsvr-when-v-1-8v

器件型号:TS3A5018

你(们)好

当 V+= 1.8V 时、我想检查 TS3A5018RSVR 的 VIH 是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HSU、

    正如 Clemens 提到的、这些值是正确的。 您是否对最小或最大 VIH 电压有疑虑?

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、Clemens:

    我想知道是否有机会为逻辑高电平(VIH)提供3.6V 电压?

    -

    当我在 IN 引脚上提供1.5V 电压时、我正在检查它是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许逻辑高电平信号具有1V 至3.6V 之间的任何电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HSU、

    由于1V 至3.6V 之间的任何电压都被视为逻辑高电平、因此1.5V 电压将起作用。

    谢谢、
    Tyler