This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7348F:FLAG 引脚规格缺失

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1127417/tmux7348f-missing-specification-on-flag-pins

器件型号:TMUX7348F

大家好、Team、我的客户在数据表中缺少一些规格:

-> 高电平状态进入错误标志 FF 和 SF 的最小电流规格(表示 IOH)。

数据表第8页中的规格为5mA @ 0.35V (VOL 标志)、但客户希望将其降至1mA。

想法是使用具有1mA 和10kOhm 上拉电阻的低电流 LED 来实现光学反馈和稳定的逻辑电平。  

多路复用器将在测试设备中使用、因此 LED 用于信号传输。

在应用手册中、使用了一个1k Ω 上拉电阻器、但这不适合指定的5mA 电流。 对此有任何意见吗?

在第8.10章和第8.11章中、有一个针对标志时序的测量值、但 RPU 和 CL_XF 缺少值。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    FF 和 SF 引脚可耐受的绝对最小值和最大值为-10mA 至10mA:

    对于 VOL (Flag)、IO = 5mA 是器件的测试条件。 在引脚上放置了一个拉取5mA 的电流源、它仍然可以保持0.35V 的输出电压。 FF 和 SF 引脚为开漏输出、因此电流由上拉电阻器大小及其上拉电阻器的电压决定(对于该器件、为1.8V 至5.5V)。

    建议使用1k Ω、因为它将使 tResponse (flag)和 trecovery (flag)值接近数据表上的典型值。 数据表在时序规格的测试条件列中对 RPU 使用1kOhm、对 CL_XF 使用12pF。  

    谢谢、
    Tyler