This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800原理图检查

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1126637/ds80pci800-schematic-check

主题中讨论的其他器件:DS80PCI800

我们专案RS Ω-C236E2X3,采用TI DS80PCI800的ReDriver方案,客户测试时有发现如下问题:Ω

插Intel 82599的网卡测网络流量一段时间就会出现网卡被重置,无法识别,丢包等各种情况,麻烦检查优化我们线路设计,谢谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DS80PCI800_2D00_SCH_2D00_Tectec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 DS80PCI100电路图、请帮助检查、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    这部分内容对我来说很好。 我建议设计人员仔细检查交流耦合电容器是否放置在输入线上(EXP_A_TX_0_DP 一直通过 EXP_A_TX_7_DN)、在完整原理图中的某个位置、需要使用它们才能实现高速下的正确 I/O 功能。

    最棒的

    苏伊文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan,所有 交流 电容器都放置在靠近芯片的位置,附加的图是   布局,此外、 请检查 均衡器和去加重设置是否  合适,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    电容器看起来很好。 在均衡和去加重设置方面、很难通过查看原理图来预测哪些设置最有效、我们建议通过实验找到最合适的设置。 看起来所有设置当前都设置为最低级别(级别1)。 假设您有一种在设计中调整引脚电平的方法、则可以从最小设置开始、并逐步增加均衡和去加重功能、直到结果令人满意。 您还可以参阅数据表中的表2和表3、其中建议了某些布线尺寸的均衡和去加重设置、以了解预期结果。

    最棒的

    苏伊文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan,

    感谢您的建议。 我们  将分步尝试它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    我重新检查了 PCB 布局原理图、并想澄清我今天早些时候的评论: 假设图片中的芯片是 DS80PCI800、我可以看到您用黄色框框的芯片上的交流耦合电容器连接到 OUTB_x 和 OUT_x 引脚、这很好。 我建议您仔细检查芯片左侧的 INB_x 和 INA_x 引脚(在所附图像中以蓝色框表示)的布线长度上的某个点也有交流耦合电容器。  

    电容器不需要位于芯片旁边、但它们应该沿着 EXP_A_TX_0_DP、EXP_A_TX_0_DN 等条存在。例如、如果您已经将电容器放置在这些走线的开头、那么这是可以的。

    祝您设计顺利、如果您将来有更多问题、敬请告知。 我现在将此主题标记为"TI 认为已解决"。

    谢谢、

    苏伊文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan,

    感谢  您的详细检查。    TX 信号的交流电容器 放置在  其他 PCIe 连接器的末端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该都很好!

    此致、

    苏伊文