This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:信号频率请参阅

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1127493/sn74cbtlv3257-signal-frequency-consult

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

大家好、

客户正在使用我们 的 SN74CBTLV3257来处理其100MHz 信号。 但他们发现、使用我们的器件后、信号上升/下降时间将减慢至3ns 左右。 他们试图移除我们的器件、发现信号上升/下降时间将恢复到大约200PS。  

客户检查了 D/S、但没有发现其中有任何通过的信号频率要求。 您能否帮助检查上述现象的潜在原因以及我们器件的任何频率限制要求?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    此器件的最大频率为200MHz。 这在数据表的第9.2.1节下列出:

     SN74CBTLV3257的 Ron (~5欧姆)和 Con (~15pF)将影响信号上升和下降时间。 多路复用器的上升和下降时间受器件 RON 和信号路径上的负载的影响、因为它们是无源组件(多路复用器不驱动/重新驱动信号)。 它实际上建模为与信号路径和 GND 电容串联的电阻器。 该电阻和电容将添加到信号路径上已存在的任何 R 和 C 中。 当您增加电阻和电容时,您还会增加上升和下降时间(τ= R*C)。 通过最大程度地减小这两个值、下降沿和上升沿可以变得更加陡峭。

    不过、如果它们仍处于评估阶段、我们是否可以将它们推送到 TMUX1574? 这是一款更新的器件、可直接替代3257并具有更好的性能。 降低 Ron (2欧姆与~5欧姆) 和 Con (7.5pF 与~15pF)。 它还具有断电保护功能、因此不会出现电源时序问题、并且可以支持1.8V 逻辑。

    下面是一个涵盖时序规格建模的常见问题解答: [常见问题解答]如何估算模拟开关/多路复用器中的传播延迟和通道间偏差?

    谢谢、
    Tyler