This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比特率(Gbps)和带宽(GHz)之间的相关方程原理

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1127950/the-principle-of-related-equation-between-bit-rate-gbps-and-bandwidth-ghz

你好

接收者、我正在查看和确认 FPD 链接的上下文、例如图像下方的上下文。

在回顾 FPD Link 的上下文时、我对 比特率(Gbps)和带宽(GHz)之间的公式有疑问。

获得诸如 GHz = 1/2 Gbps 等方程的详细原理是什么?  

为什么带宽是比特率的一半? 它是否与 NRZ 相关?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方波的一个完整周期包含一个高电平和一个低电平脉冲、对应于两位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您是指在方波周期的上升沿和方波周期的下降沿捕获位。

    正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GHz 和 Gbps 是描述相同波形的两种不同方法。

    在 FPD-Link I 中、时钟信号实际上比数据信号慢七倍、接收器通过 PLL 恢复更高的时钟。 请参阅 AN-1032:FPD-Link 简介的第4节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongho:

    感谢您的提问。  FPD-Link 正向通道使用 NRZ 信令、这会导致每个时钟周期产生两个位。 只要我们以千兆位/秒为单位表示 FPD-Link 正向通道频率、信号的载波频率将是千兆赫兹速率的一半。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    了解使用 NRZ 信令很有帮助。

    下面提到了我同样理解的内容。

    在下面的示例图片中、位速率为10bps、频率为5Hz、这是最高转换速率信号情况下的频率。

    该频率是奈奎斯特频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongho:

    感谢您的材料和知识。 请 告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    Josh