This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:1Y1输出"毛刺脉冲"在短时间内为低电平、从而导致问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1128286/sn74lv4052a-the-1y1-output-glitches-low-for-a-short-time-causing-issues

器件型号:SN74LV4052A

各位专家:

请问 SN74LV4052APWT 如何确定哪个输入驱动一个逻辑高电平信号?
当我们的客户从 AB=00切换到 AB=01时、1Y1输出在短时间内"毛刺脉冲"为低电平、从而导致问题。 但是、1-COM 具有1MEG 上拉电阻、1Y1具有47k 上拉电阻。
我们希望听取您的建议。 谢谢你。


此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    逻辑阈值电平取决于所使用的电源电压、我包括了以下数据表中的电平。

    如需了解更多相关信息、我可以更好地帮助进行调试。 您能否提供电源电压电平、开关信号的频率、原理图和一些示波器屏幕截图?

    谢谢、
    Tyler