This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257-Q1是否可用于 FPD-LINK 信号?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1128148/sn3257-q1-can-sn3257-q1-be-used-in-fpd-link-signal

器件型号:SN3257-Q1

大家好、

SN3257-Q1是否可用于 FPD-LINK 信号? 您可以参阅下图。 客户需要传输720p 视频信号。 DS90UB947-926

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    SN3257-Q1是一款模拟多路复用器、因此只要信号符合数据表规格、它就会传递任何信号(数字或模拟信号)。 其带宽为1200MHz、电源电压范围为1.5V 至5.5V。  您是否知道客户将用于信号的频率和电压?

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    PFD 链路信号为1280*720p,帧速率为60Hz,因此频率为55MHz (您可以帮助检查计算是否正确),电压为1.8V。

    您以前是否见过类似的应用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    要进行计算、需要更多信息。
     -颜色使用了多少位(例如8位、16位、24位)?
     信号是否已编码?
     -整个信号是在1个通道上还是在多个通道上分离?

    我们有 一个侧重 于 MIPI 标准的 TI 高精度实验室视频、但数据速率计算是类似的。 下面显示了该视频的屏幕截图、其中包含示例数据速率计算。

    谢谢、
    Tyler