This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:此器件能够支持1.8V 逻辑电平吗?

Guru**** 2478085 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1125305/sn74cbtlv3257-could-the-device-support-1-8v-logic-level

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

您好!

根据数据表第6.3节、客户应用的 Vcc=3.3V、因此 VIh=2V。

这是否意味着他们不能将 SN74CBTLV3257P 用作1.8V SMBus 通道开关?

如果是、您能否推荐解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个模拟开关、因此它支持数据 I/O 上介于0V 和 VCC 之间的所有电压。

    如果要在控制输入(S/OE)上使用1.8V 信号、则必须使用支持1.8V 电源或具有1.8V 兼容控制输入的器件(例如 TMUX1574/5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    那么、低于规格 VIH 和 VIL 是针对 S 和 OE 引脚、对吧?

    对于 I/O 引脚、如果 Vcc 为3.3V、I/O 引脚高电平为3.3V、低电平为0V、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    正如 Clemens 提到的、当 Vcc 为3.3V 时、0V 至3.3V 之间的电压可通过任何 I/O 引脚传递。 这是轨到轨开关功能。

    需要澄清的是、该器件是无源模拟多路复用器。 它不驱动/重新驱动信号、它将在所选路径配置中控制信号。

    VIH/VIL 电平只适用于选择(S)和输出使能(/OE)引脚。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens 和 McGuire、

    感谢您的支持和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens 和 McGuire、

    还有一个问题、器件是否支持 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、它可以传递 I2C 信号。 由于该器件是无源模拟多路复用器、因此只要信号处于数据表参数范围内、它就不关心信号是模拟信号还是数字信号。

    谢谢、
    Tyler