This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:信号通道引脚对 GND 阻抗请参阅

Guru**** 2595855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1128936/sn74lv4051a-q1-signal-channel-pin-impedance-to-gnd-consult

器件型号:SN74LV4051A-Q1

大家好、

这里是否有信号通道的 GND 数据的引脚阻抗、如引脚 Yx/COM? 以及当通道打开/关闭时、是否会更改到 GND 的引脚阻抗?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我不清楚您在引脚阻抗到 GND 方面所描述的确切内容。 您是否有一个有关您对哪个参数感兴趣的图示? 输入引脚和 GND 之间没有连接、除非输入比接地低0.5V 以上、否则输入和 GND 之间的 ESD 保护二极管将开始导通。

    请告诉我、您是否可以进一步澄清问题、并乐意在这里提供帮助。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这被指定为泄漏电流。 打开或关闭状态也是一样的。