This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:COM ->不工作正常,但 COM ->NC 在 QSPI 开关应用中不工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1130129/ts3a27518e-q1-com---no-works-fine-but-com---nc-not-working-in-qspi-switching-application

器件型号:TS3A27518E-Q1

我们的应用通过  TS3A27518E-Q1开关在处理器和外部编程器之间连接 QSPI 闪存。  外部编程器连接到 NO、处理器连接到 TS3A27518E-Q1开关的 NC。  

当我们在 NC 和 NO 操作之间切换时、IN1、IN2和 EN 的逻辑电平是匹配的、但当  安装 TS3A27518E-Q1时、始终是 NC 不工作、处理器无法读取和写入闪存。 如果 绕过 TS3A27518E-Q1、则通过读取闪存来启动处理器。  

逻辑电平:  

NC - IN 1 -低电平、IN2 -低电平、EN -默认下拉100K  

N0 - IN1 - 高电平、IN2 -高电平、EN -默认下拉100K  

 

一些值得注意的要点:  

无侧 QSPI CLK 速度10MHz、NC 侧 QSPI CLK 速度-62.5MHz  

 从 NO 到 TS3A27518E-Q1的最大布线长度- 0.6英寸、从 NC 到 TS3A27518E-Q1的布线长度- 6英寸  

我看不到 PCB 布线或处理器设置/配置有任何问题、因为当我绕过 TS3A27518E-Q1开关时、它工作正常。

如果我通过 NO 路由 NC、则同样的问题是处理器无法引导。 但是 ,程序设计器以 NO 或 NC 两种方式工作  

潜在的问题是什么? 如果编程器同时在 NO 和 NC 上工作,则 QSPI 时钟速度对开关运行有任何影响? 请提供建议  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、斯大林、

    我们正在与现场应用工程师 Jeff 内部进行这方面的工作、他今天上午通过电子邮件联系了我们。

    谢谢、
    Tyler