This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:导通状态电阻

Guru**** 2601285 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1128066/ts3a5018-on-state-resistance

器件型号:TS3A5018

你(们)好

问题1. 我们将两个 TS3A5018串联用于 SPI 接口。 我在数据表中注意到、当 IC 在1.8V 电源下运行时、导通状态电阻相对低于2.5V。 (17欧姆和20欧姆)。  这是正确还是拼写错误?

问题2. 我们能否将两 个与 NOx 串联的 TS3A5018连接到 NCx 引脚、反之亦然?

谢谢

许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V 电压值不合理。 图1未显示1.8V 的曲线、第6.8节中缺少许多其他参数。

    2.理论上,这应该不成问题。 我想这与 TS3A5018问题相同:TS3A5018RSVR 的串联级数量是否有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明  

    1.7V 的实际导通电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    RON 值根据所传递信号的电压而变化。 此 E2E 主题具有在1.65V 下收集的数据: TS3A5018:Ron 随 V+的变化

    2、可以背靠背使用2个多路复用器、但带宽会降低。 建议在实验中使用器件测试配置、以确保其适用于您的应用。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用了 TI 产品搜索工具、如下所示

    模拟开关和多路复用器产品选择|德州仪器 TI.com

    我的问题是、如果"Protocols (协议)"列未显示它支持 SPI、则它不能用于 SPI 接口、对吧?

    谢谢

    许志明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据通道数量、这些协议只是典型的用例。 开关支持其支持的电压和频率范围内的所有信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否建议为 SPI 数据和时钟信号添加22欧姆等串联电阻器?

    如果是、 对于阻抗匹配、减少反射、改善上升时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是无源开关。 仅在驱动器上需要源端接。