This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22366:焊锡膏材料建议

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1129985/ts5a22366-solder-paste-material-recommendation

器件型号:TS5A22366

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TS5A22366并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

在数据表的第25-26页上、有一个描述"焊锡膏示例"。

在这种情况下、您专门考虑使用哪种材料(焊锡膏等)?

例如、对于厚度为0.1mm 的掩模、预期使用 Sn 颗粒大小为25um 至35um 的焊锡膏?

或者假设 Sn 的粒度为15um 到25um (对于0402芯片尺寸)?

这些材料是否有任何先决条件、您将其描述为示例?

如果您对焊料有任何建议、请告诉我。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 覆晶球栅阵列封装参考指南

    此器件没有任何特殊要求。 这些问题最好由电路板制造商回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    参考指南 Clemens Linked 提供了良好的信息、正如他提到的、此器件没有任何特殊要求。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Tyler、

    感谢你的答复。

    我知道该设备没有任何特殊要求。

    我将与客户分享此信息、并让制造商确认。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一