This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3384:较新器件

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTD3384, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1130471/sn74cbtd3384-newer-device

器件型号:SN74CBTD3384
主题中讨论的其他器件: TMUX646

大家好、  

 我们是否有更新的器件来更新 SN74CBTD3384、这是一款具有电平转换器的10位开关? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我正在扫描整个产品系列、看不到任何更新的1:1、10通道器件。 我只看到 SN74系列器件采用各种封装、不同的价格点和不同的功能。 我们目前没有任何与 SN74CBTD3384的确切配置相匹配的 TMUX 器件。  

    客户应用程序是否需要10位开关、或者他们是否可以通过8:1开关等方式获得? 我们甚至还有几个2:1、10通道器件、例如 TMUX646、它们可能对客户的应用很有用。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我会说该位数不是问题。 要求与开关和电平转换器的组合更相关、我们是否有此类器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    到目前为止、我们的产品系列没有任何具有电平转换功能的新型 TMUX 器件。 我看到的唯一开关是 SN74系列。   

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Tyler