This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX154E:级联应用讨论

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1130437/tmux154e-cascaded-application-discussion

器件型号:TMUX154E

您好、TI 专家、

我们希望基于 TMUX154E 实现以下想法。

请问您是否有任何疑虑?

我们无法找到输出侧的 VOH/VOL。

因此、很难确认它是否正常工作。

请您与我分享您的评论吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    是的、此级联配置将起作用、但会降低器件的带宽性能。 TMUX154E 和模拟多路复用器产品系列中的所有器件都是无源开关和多路复用器、这意味着它们不会驱动/重新驱动信号。 它们只需传递 I/O 引脚上存在的任何信号、减去来自 RON 的最小衰减。 您是否正在寻找能够重新驱动信号的有源、缓冲多路复用器?

    列出的 VIH/VIL 电平适用于逻辑引脚(SEL 和/EN)。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    只想将其用作多路复用器。

    那么、实际上我们没有引脚 A/B 的 VOH/VOL 的特定范围?

    我想确认这些 I/O 输入的 VIL/VIH、我是否应该假设 它真的非常接近 VCC、因为电流(mA/uA)非常小?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    否、引脚 A 或 B 没有 VOH/VOL、因为它们没有驱动能力。 这是一个双向模拟多路复用器。 选择通道后、实际上可以将其建模为导线。 引脚 A0/1、A、B0/1和 B 没有 VIH、VIL、VOH 或 VOL 值。 SEL 和 EN 引脚的 VIH 和 VIL 值正确。 以下是 TI 高精度实验室视频、其中包含有关模拟开关和多路复用器的更多信息: 什么是开关和多路复用器?

    谢谢、
    Tyler