This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:耐闩锁

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1130241/sn74lvc1g3157-q1-durability-against-latch-up

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1

大家好、团队、

客户目前正在调查他们的问题、并想知道模拟开关被锁存的影响。
这是必要的、因为他们希望缩小此问题的原因范围。

  1. 例如、如果器件承受过大的浪涌和闩锁、是否有可能同时发生以下 a & b?:
    1. 开关状态固定不变
    2. 设备未出现故障、重启后恢复
  2. 您能否告诉我们测试此器件的锁存功能时的最坏情况?
    1. 每个 VIO 引脚之间闩锁耐用性的任何差异
    2. 应进行许多测试以确认闩锁耐用性、例如脉冲电流注入方法。
      是否可以告诉我们这些测试的结果?
      我们想知道哪项测试是最坏的情况、以及测试程序/条件。

此致、
Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    通常、闭锁事件会在下电上电后恢复。 以下链接指向闩锁应用报告、其中讨论了开关和多路复用器中闩锁的原因: 使用抗闩锁效应多路复用器帮助提高系统可靠性

    在产品页面下、有一个指向质量和可靠性页面的链接、其中包含有关所有运行的鉴定测试的信息。 该器件已通过 AEC Q100-004规范测试、并通过测试。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    非常感谢您的回答。

    最棒的
    Masaru