This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:是否能够同时实现逻辑和电平位移

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1, TS3A27518E, SN74CB3T3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1058350/ts3a27518e-q1-whether-could-achieve-logic-and-also-achieve-level-shift-at-the-same-time

器件型号:TS3A27518E-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3A27518ESN74CB3T3257

大家好、

 TS3A27518E-Q1是否能够实现逻辑 并   同时实现电平位移?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    TS3A27518E (和所有其它 TI 模拟多路复用器/开关)是无源的、并且将在选择通道时提供一个等效为4.4ohm (典型值)的路径。 它不会用作电平转换器。 因此、如果您尝试将1.8V SDIO 端口信号驱动至3.3V 和1.8V 存储卡、则需要在3.3V 器件之前使用额外的电平转换器。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 CB3T 开关支持电平转换。 唯一的 CB3T 2:1开关是 SN74CB3T3257、它需要至少2.5V 的电压