This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3306PWR

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1059327/sn74cbt3306pwr

主题中讨论的其他器件:SN74CBT3306

您好!

请告诉我、下面给出的器件型号是否与参数"Q-switch"匹配? 如果是、请告诉我它是如何匹配的。

SN74CBT3306PWR

SN74CBT3306PWRE4

SN74CBT3306PWRG4

SN74CBT3125RGYR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉 Q-switch 的含义。 您能否提供有关参数的更多信息? 您是否需要特定的频率和电压范围?  
    从我能够发现的结果来看、Q 开关似乎在器件应该能够处理的 kHz 范围内完成。 但是、如果我的理解是正确的、Q 开关是在这些器件无法处理的高电压(千伏)下完成的。 不过、我还是不熟悉 Q 开关的参数、因此如果您能在这里提供更多上下文、我将能够更好地为您提供帮助。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我不确定什么是 Q 开关、但它作为器件的描述提供。 我们的完整描述是"ic、log、Q-switch、TSSOP、SN74CBT3306、bus"。

    我不确定它是四路开关还是其他设备。 但是、我希望您确认它是否与器件相关。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yedu、

    我个人尚未看到对具有4个通道的开关使用"Q-Switch"描述。 话虽如此、SN7474CBT3125是一款"四通道开关"(4通道开关;该器件的配置尤其为1:1)、因此可能有人将其标记为 Q 开关、希望理解该开关、并且 SN74CBT3306的说明中存在复制和粘贴错误。 3306是一个双通道开关、而不是四通道开关。 这两个器件都是1:1 (SPST)器件。

    谢谢、
    Rami