This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7308F:过压条件下的泄漏电流

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7308F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1060452/tmux7308f-leakage-current-under-overvoltage-condition

器件型号:TMUX7308F

您好!

 

我的客户对 TMUX7308F 有疑问。

 

数据表将“过压时的输入泄漏电流”指定为120uA (VS=+-60V、GND=VDD=VSS=0V)。

当 VS 约为5V 时、泄漏电流是否相同?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    输入泄漏电流可能小于120uA、因为5V 的 VS 远小于60V 的数据表测试条件。

    谢谢、

    Tyler