This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:有关模拟多路复用器的问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1060484/tmux1108-questions-about-analog-multiplexers

器件型号:TMUX1108

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 我们的客户 使用模拟多路复用器(tmux1108)连接多个频率信号(10MHz)。 他说:

"我使用该软件来打开三个通道、但仅用于两个信号通道、但第三个通道具有近0.9M 的信号、这就是原因

我有另一条消息。 当我的软件打开三个通道、但仅提供一个通道信号时、其他两个通道的信号非常小(0或几 Hz)。"

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    该器件一次只允许一个通道处于活动状态。 它是一个8:1多路复用器、使用地址输入选择在给定实例下连接到输出的单个通道。 如果您希望同时将多个通道连接到输出、我建议查看我们的1:1开关以实现此类功能(请查看 TMUX1112 作为可使用的示例器件)。 请注意、您需要将输出短接在一起以实现所需的功能。

    谢谢!

    Bryan