This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC506:过压条件下的输入泄漏电流

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MPC506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1060450/mpc506-input-leakage-current-at-overvoltage-condition

器件型号:MPC506

您好!

 

我的客户对 MPC506有疑问。

 

MPC506具有过压保护。

但在过压条件下、没有泄漏电流的相关信息。

当电源电压= 0时、多少泄漏电流流入/流出 IN 引脚?

尤其是、他们希望知道输入电压大约为5V 的情况。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我们在数据表中列出了过压条件下的泄漏电流:

    请注意、这是+/-15V 电源轨上的过压电平为+/-33V。 遗憾的是、我们没有您描述的确切用例的数据、但鉴于您的过压条件小于数据表中指定的值、我希望泄漏电流遵循相同的趋势、并且小于数据表中公布的值。 然而,有什么东西不能肯定地说少了多少。

    谢谢!

    Bryan