This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:最低电压要求

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, SN74LV4051A, CD74HC4051, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1059801/cd4051b-minimum-voltage-requirements

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: SN74LV4051ACD74HC4051TMUX1308

 您好!

我想知道您是否可以确认 CD4051B 器件的最低电压要求是什么?  我的应用将 VSS 和 VEE 直接连接到 GND。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    因此、最小电压实际上取决于您尝试通过开关的信号以及系统中可用的逻辑电平。 对于我们的 CD4K 器件(例如本例中的 CD4051B)、VSS 引脚可视为逻辑所参考的传统 GND 基准。 本质上、如果您将此电压转换为0V 以外的任何值、则您的逻辑电压将会随着此值发生变化。 因此、如果您具有正常的逻辑电平(0-5V 范围)、建议将其保持在0V。

    VEE 引脚电压控制信号通过器件的低电平。 例如、如果您有需要传递的-5V 信号、则需要将此引脚设置为-5V、以便开关正确传递该信号。 如果您只需要传递正电压、则只需将其短接到 VSS 或0V、只需使用 VDD 引脚即可支持您需要传递的信号。

    另一个参考点是从数据表中摘录的内容:

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件针对高电源电压(10V 至20V)进行了优化。 对于低于5V 的电源、没有保证电气特性;因此、最好使用 SN74LV4051A、CD74HC4051或 TMUX1308等器件、该器件可降至1.8V