This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:关于 TMUX1574的使用

Guru**** 2610075 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1059706/tmux1574-about-the-using-of-tmux1574

器件型号:TMUX1574

大家好、

请帮助我查看 TMUX1574的原理图

是否可以仅为 TMUX1574DYYR 选择 SXA-DX、然后将 SEL 引脚10k 下拉至接地?

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、您可以下拉 SEL 以仅选择 SxA-Dx 连接。 如果不需要强下拉、TMUX1574具有内部6Mohm 下拉电阻、可节省元件成本。

    如果这是高频应用、建议将 SxB 引脚接地、因为它们可能会在悬空时拾取噪声。

    谢谢、

    Tyler