This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [SPDT SPDT ] SPDT 产品推荐查询

Guru**** 2610155 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1059044/spdt-spdt-product-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:TS3A24159TS5A22362

大家好、TI 支持团队

已从客户处收到 SPDT 产品的建议请求。

下面随附了客户正在开发和审查的产品模块。

请推荐可用于该块的 SPDT 产品。

其他供应商推荐的产品为以下产品供参考。

MAX14504/MAX14506

正在查看的产品是 E-Cigar 产品、将用于开门和关门设备。

很抱歉,但我希望尽快答复。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、mJ、

    不过、如果有更多背景信息、我们可以为应用选择最佳器件。 14504和14506的功能略有不同、因此我需要更多有关其计划使用的电压范围的信息。  

    14506看起来是单面电源、可能用于5V 信号。 如果您可以提供有关要通过的电压电平和频率的更多信息、我可以给出更具体的答案。 然而、TS3A24159器件可能非常适合 MAX14506。 这是一款双通道 SPDT、兼容1.8V 逻辑并具有先断后合开关、采用 DSBGA 封装(1.25 x 2.25mm)、比 MAX14506采用的 WLP 封装小。  

    14504是一款双电源器件。 建议的电压范围取决于它们所需的电压范围、但 TS5A22362可与单个电源配合使用、单个电源只需使用单个正电源即可提供负信号直通支持。 此处需要注意的是它们将使用的电压范围。

    这些只是一些初步建议。 如果您能提供更多信息、我很乐意帮助您进一步及时缩小您的需求范围。

    谢谢!
    Rami