This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159-EP:热阻信息

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159-EP, TS5A3159-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1132798/ts5a3159-ep-thermal-resistance-information

器件型号:TS5A3159-EP
主题中讨论的其他器件: TS5A3159-Q1

各位专家:

我在寻找器件 TS5A3159MDBVREP 的热阻、找到以下链接:

Bryan 提到、对于 相同的封装类型(DBV-6P)、我们可以使用来自 TS5A3159DBV-Q1 (汽车等效器件)的近似热指标。

但是、EP 的绝对额定值显示的热阻抗与 Q1的热阻抗不同。 参考快照:

TS5A3159-EP

TS5A3159-Q1:

怎么可能? 以寻求您的帮助。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    通常、您可以使用同一封装的热指标来帮助获得一些热信息的近似计算(当然、根据器件类型、通常会有一些细微的差异)。 关于此处的差异、这些器件(-EP 和-Q1)的发布间隔约为8年、并且由于封装/热模型的计算方式发生了修订 、它们可能具有不同的数字、因为它们是非常相似的器件。

    谢谢!

    Bryan