This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574RSVR EVM

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1132762/tmux1574-tmux1574rsvr-evm

器件型号:TMUX1574

大家好、

由于客户遇到生产问题、我们需要 TMUX1574RSVR EVM 板在测试板上安装故障 IC 进行检查。 但我看不到可以安装 TMUX1574RSVR 的 EVM 板。 我们是否有任何 EVM 板可以对 TMUX1574RSVR 进行测试?  

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我们没有专为 TMUX1574RSVR 专门设计的电路板、但我们有通用分线板、它们可用于 RSV 封装。

    下面是一个指向具有可支持的分线板的链接:  

    无引线 ADAPTER1

    请告诉我这是否可行。

    谢谢!
    Rami