This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:用作时钟信号的开关

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1133110/ts3usb30-as-a-switch-for-clock-signal

器件型号:TS3USB30

您好专家、

我的客户希望使用 TS3USB30作为开关、在2个输入(125m 和100m)之间选择一个信号。 这2个输入是时钟信号、我的问题是 TS3USB30是 USB 开关、使用不具有任何 USB 关系的信号有任何风险? 谢谢。  

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UBS 2为240Mhz、因此125MHz 或更低频率应正常工作。

    谢谢

    Brian