This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:隔离

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1133051/tmux1072-isolation

器件型号:TMUX1072

您好!

你好。

请告诉我们是否可以通过选择 SEL1和 SEL2将 NC1和 NC2与 NO1和 NO2隔离?

隔离意味着、如果我们仅使用一条路径(NO1和 NC1)、它会影响另一条路径(NC2、NO2)吗?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个通道是独立的、并且彼此隔离。 该器件的行为就像您有两个独立的芯片一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    它们在这里自然是隔离的。 SEL1将控制 NO1/NC1路径、SEL2将控制 NO2/NC2路径、而不会相互影响。 /OE 会将两条路径隔离在一起。

    谢谢、
    Rami