This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:驱动簧片继电器的 TMUX1308

Guru**** 2550490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1065579/tmux1308-tmux1308-driving-a-reed-relay

器件型号:TMUX1308
主题中讨论的其他器件: TMUX1208

尊敬的团队:

我使用 TMUX1308驱动簧片继电器。 下面是我的电路。 在仿真中、它工作正常。

在实际电路中、选择线和启用来自 Arduino。

ENABLE (低电平有效)将通过10K 的上拉电阻器连接到 Vcc。

我是否可以知道此电路正常、或者我是否需要进行任何更改。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    看起来大部分都很好。 不过、我通常不建议直接驱动来自 VCC 的 I/O 信号。 在切换负载时可能会出现瞬变。 这不是使能引脚上的问题、因为您似乎只是一直保持高电平、而且失效防护逻辑将消除可能来自 EN 在器件完全上电之前接收信号的任何供电序列问题。  
    我还建议在 VDD 引脚上放置一个去耦电容器。 数据表建议使用0.1uF 电容。 应将其放置在尽可能靠近器件的位置、以滤除任何噪声并提高可靠性。 您是否想分享此处的应用?  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    该 ckt 是我们的 ASIC 评估板的一部分。 在该板中、以 TDM 方式测量5个 ASIC 参数。

    ASIC 输出将连接到继电器。 在这个多路复用器的帮助下、这个驱动 BJT 的继电器被打开和关闭。

    此 MUX 由 Arduino Nano 控制。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    感谢您分享应用。 我们始终有兴趣了解器件在何处使用。
    如前所述、电路看起来不错、但有一些小建议、可能不会影响仿真、但会有助于实现真实电路。 至少、去耦电容器以极低的成本提供巨大的优势。 此外、听起来很不错!

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    谢谢。我将进行您建议的更改。我还有一个问题。 这与 TMUX1208和 Arduino 逻辑兼容性有关。

    请参阅下面的问题。 该板将位于烤箱外部。

    问题

    我使用 Arduino Nano 驱动 TMUX1208。 地址行、Enable 和 I/P 来自 Arduino Nano。

    多路复用器的输出用于驱动用于驱动继电器的 BJT。   TMUX1208的 VIL 为 0.87V   Arduino Nano 的体积为 0.9V (IOL=20mA、VCC = 5V)

    我是否知道会导致我的电路中出现任何问题。 我希望晶体管(MMSS8050-H-TP)在 EN 为低电平时关闭。

    TMUX1208的输入泄漏电流为±0.005uA。 因此、我假设 Arduino Nano 是 Vol、不会达到0.9V。 如果我错了、请纠正我的问题。

    我的电路

    Arduino Nano 的 DC 规格

    TMUX1208的直流规格

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    您的想法是正确的。 泄漏意味着那里有更高的阻抗。 这应该会限制您的逻辑输入、并在线路通过10k 电阻器拉至接地时使您保持在阈值以下。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    谢谢您...

    提前新年快乐!

    此致

    哈里