This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:工作电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851-Q1, SN74HCS151-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1065651/sn74hc4851-q1-working-current

器件型号:SN74HC4851-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS151-Q1

大家好、

您能否帮助确认 SN74HC4851-Q1的工作电流? 哪一项是正确的? 50mA 或40uA、如下所示。

 可通过以下链接查看 SN74HC4851-Q1的数据表:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files 388/SN74HC4851_2D00_Q1.pdf

谢谢。 期待您的回复。

此致、

贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    第一个值是绝对最大额定值。 这是在损坏器件之前可以施加到 VCC 或 GND 的最大电流。 这就是在绝对最大额定值表中列出它的原因。
    电源电流是电源引脚在给定条件下将看到的电流、这就是它被列为电气特性的原因。 它定义了器件的工作方式、而最大绝对值设置了器件在发生故障之前的限制。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    那么、该电源电流是否是该器件在正常运行期间可以输出的最大电流?

    此致、

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    没有、这是电源在运行期间消耗的电量。 该器件本身是一款无源模拟多路复用器、这意味着它只允许信号通过。 信号必须来自外部源、多路复用器将根据控制逻辑简单地连接或断开路径。 它实际上不会单独输出或驱动信号。 客户是否正在寻找一个器件来驱动信号、或者无源多路复用器是否能够在其应用中工作?

    谢谢、 Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    那么、该器件对最大通流电流有限制吗? 是的、我的客户正在寻找用于驱动信号的器件。  

    此致、

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    是的、这在数据表中列出。 我在下面重点介绍了它


    客户似乎对数字多路复用器更感兴趣。 我会查看 数字多路复用器和编码器产品页面  (可能是 多路信号分离器页面 、具体取决于配置方向)以找到合适的解决方案。 我进行了快速搜索、 SN74HCS151-Q1看起来是一个很好的起点。 它是一个8:1选项、可驱动输出并具有施密特触发输入。 此器件不属于我的产品文件夹、因此我将继续将其标记为已解决并关闭此主题。 但别犹豫了、去问其他问题吧! 我可以在相应的团队中参与讨论、也可以通过在 逻辑和电压转换论坛上启动新主题来提出有关数字多路复用器或多路信号分离器的进一步问题。

    谢谢!
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    非常感谢您的技术支持。 我将向客户推广新器件。  非常感谢。 新年快乐!

    此致、

    贾斯珀