This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:TS3DDR3812适用于 DSI 和 LVDS 应用

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS3DDR3812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063633/ts3ddr3812-is-ts3ddr3812-suitable-for-dsi-and-lvds-application

器件型号:TS3DDR3812
主题中讨论的其他器件:TS5MP645

您好、e2e、

 TS5MP645需要特殊的 PCB 工艺、因此客户希望 在 DSI 和 LVDS 应用中均使用 TS3DDR3812、 是否可以使用?

提前感谢。

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    问题是建议使用 BGA 封装还是多层和通孔进行布线?  
    它们的 LVDS 和 DSI 信号通过 TS3DDR3812的电压和频率范围是多少? 如果您的电压和频率处于器件的推荐规格范围内、则可以使用该器件。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    是的、过孔需要盲孔和埋孔、成本很高。

    他们使用的 LVDS 和 DSI 为1.8V、数据表中似乎没有相关的 RESIITRICON、您能帮助检查一下吗?

    谢谢你。

    Leon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    如果信号仅从1.8V 变为0V、则该值应该正常。 如您突出显示的那样、多路复用器只能通过0至 Vcc 的信号、电源电压应为3.3-3.6V

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    好的、感谢你的帮助。

    Leon