This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UART 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TS5A23157-Q1, TMUX1309, TMUX1309-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1064281/faq-what-analog-switch-multiplexer-should-i-use-for-uart-applications

主题中讨论的其他器件:TMUX1072TS5A23157-Q1TMUX1309TMUX1309-Q1

在为微控制器或其他低压器件寻找 UART 模拟开关/多路复用器时、了解 UART 标准的一些规范非常重要:

  • 2线通用异步发送器/接收器
  • 微控制器侧的电压电平:3.3V 和5V
  • 频率:数据速率在~5Mbps 时最高(至少需要7.5MHz、但首选15MHz 或更高)

根据上述知识并牢记、UART 协议的核心允许以半双工、全双工、仅 Tx、 或仅 Rx 模式以下是模拟开关/多路复用器的3个关键规格、可帮助您为系统选择正确的器件:

1) 1)模拟开关/多路复用器的配置。 如前所述、UART 是一种双线协议、因此需要一个双通道器件。  根据将要通信的 UART 器件数量、将决定开关的配置。 如果1个器件需要与2个其他器件通信、则需要2:1、如果是4个器件、则需要4:1。 这种模式可以无限期地持续下去。 关于这一点的另一个注意事项是、大多数多路复用器具有两个功率的配置、因此、如果1个主器件与5个其他器件通信、则需要使用8:1多路复用器。  

2) 2) UART 与电压电平无关,因为许多不同的 PHY 都可以与 UART 协议一起使用。 3.3V 或5V 是 UART 在靠近控制器时的一些常见实现方式、因为许多控制器无法处理高于3.3V 至5V 的电压。 这些电压电平与 TI 的低电压多路复用器配合使用非常好,是 UART 扩展系统的一个很好的组成部分。

3) 3)此处、带宽通常不会成为限制因素。 UART 速度相对较慢,由于具有15MHz 或更高带宽的器件能够无问题地传递 UART 数据,因此 TI 的大多数模拟开关和多路复用器产品系列都超过了15MHz 带宽规格。

下表推荐了可在数据信号路径上传递 UART 信号的多路复用器。 这些器件通过 GPIO 进行控制。

 

 

用于各种配置的 UART 兼容开关

UART

电压电平

电源电压电平

器件

配置

功能

封装

封装尺寸(长 x 宽)

3.3V
5V

3.3V

5V

TMUX1072

2:1

1.8V 兼容逻辑

UQFN

2.00mm x 1.70mm

VSSOP

3.00mm x 5.00mm

3.3V
5V

TS5A23157-Q1

2:1

通过汽车认证

VSSOP

3.00mm x 3.00mm

3.3V

5V

TMUX1309

4:1

1.8V 兼容逻辑

失效防护逻辑

TSSOP

5.00mm x 4.40mm

QFN

2.60mm x 1.80mm

3.3V
5V

TMUX1309-Q1

4:1

1.8V 兼容逻辑

失效防护逻辑

注入电流控制

通过汽车认证

TSSOP

5.00mm x 4.40mm

SOT-23-THN

4.20mm x 2.00mm

WQFN

3.50mm x 2.50mm

最棒的

Parker Dodson