This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI 的信号开关/多路复用器命名规则是什么?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1064278/faq-what-are-ti-s-signal-switch-multiplexer-naming-conventions

TMUX 命名约定

TMUX 产品系列包括各种器件、具有低电压(VSIGNAL <= 24V)、中电压(25V <= VSIGNAL <= 99V)和高电压(VSIGNAL >=100V)选项。 TMUX 器件还可分为通用、精密、保护和汽车类。 TMUX 系列命名约定可在下表中找到:

TS 系列命名约定

TS 产品系列包含各种模拟开关、这些开关具有不同的导通电阻、带宽、电荷注入和总谐波失真、可满足任何应用的需求。 命名约定可在下表中看到:

SN74CBx 系列命名约定

CBT-C (交叉开关技术-钳位):具有–2V 下冲保护的5V NMOS 开关

CBTLV (低压交叉开关技术):具有并联 NMOS 和 PMOS 晶体管的低压开关

CB3Q (高带宽交叉开关技术):具有用于低而平坦 Ron 的电荷泵电路的 NMOS 开关

CB3T (交叉开关转换):电平转换 NMOS 总线开关

有关更详细的比较、请参阅 应用手册

《CD40xx/CD74HCx 通道和配置指南》

40xx 通道和配置指南适用于 CD40xx 系列和 CD74HCx 系列。

以下是 CD74HCx 系列器件的命名示例:

注意:这些命名约定是一般准则而不是严格的规则。 有些部件不符合上述布局。