This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在哪里可以了解有关 TI 模拟开关/多路复用器特性和规格的更多信息?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063939/faq-where-can-i-learn-more-about-ti-s-analog-switches-multiplexers-features-and-specifications

音频开关 特性和参数 多路复用器选择指南 解决常见设计难题 仿真建模
培训和资源

质量和封装 开关和多路复用器 E2E 主页   

 

德州仪器(TI)的模拟开关/多路复用 器种类繁多,因此在开关/多路复用器产品系列中的某个位置,大多数系统都可以找到解决方案。 缩小合适的器件范围似乎是一项艰巨的任务、但有大量资源可用于帮助浏览数据表中列出的不同规格和功能、从而指导您找到最适合您使用情况的器件。

如果您不熟悉通用原理以及模拟开关和多路复用器、TI 高精度实验室关于开关和多路复用器的视频系列是您开始设计的好地方。 在这里、您将找到一个简短培训视频的综合课程、涵盖从模拟开关和多路复用器基础知识、模拟开关和多路复用器的特性和参数到常见应用的所有内容。

TI 高精度实验室-开关和多路复用器(主页)
开关和多路复用器简介 开关和多路复用器:特性和参数 应用用例
1.1什么是开关和多路复用器? 2.1开关和多路复用器是双向的吗? 3.1 如何为 I2C 应用选择合适的信号开关
1.2常见的开关架构是什么? 2.2导通电阻平坦度和导通电容 3.2具有 I2C 特定应用的多路复用器的常见用例
2.3泄漏电流和电荷注入 3.3如何为 SPI 应用选择合适的信号开关
2.4 带宽、串扰、关断隔离和 THD+噪声 3.4如何为 UART 应用选择合适的开关
2.5 时序特性是什么? 3.5多路复用 MIPI 入门
2.6输出/输入逻辑电平(VOH、VOL、VIH、VIL)
2.7什么是1.8V 逻辑支持?
2.8了解高速多路复用器的 S 参数
2.9通过断电保护简化电源定序
2.10什么是过压保护?
2.11什么是失效防护逻辑?
2.12 通过注入电流控制防止串扰
2.13什么是抗闩锁效应?
2.14我是否可以将未使用的引脚保持悬空?
2.15电气过载



此外, 《多路复用器和信号开关术语表》是一份应用报告,简要概述并介绍了 TI 模拟开关/多路复用器的术语、特性和参数。 这将简要提供有关数据表中大多数参数和特性的信息。



选择正确的德州仪器信号开关应用报告是另一个有用的工具,它将更深入地介绍 TI 模拟开关/多路复用器的术语、特性和参数。 这还将为精密、通用和保护器件提供全面的选择指南、并提供低压(VSIGNAL =< 24V)和中压(<Vsignal=<99V) devices within each category of devices. )的击穿信息



有关 TI 开关和多路复用器的所有技术文档的完整列表,请参见开关和多路复用器主页的技术文档选项卡。



如您所见,有许多资源可用于详细了解 TI 的模拟开关/多路复用器。 如果您在浏览这些资源后仍对 TI 器件列出的任何特性或规格有疑问或不确定、开关和多路复用器论坛是直接从 TI 工程师那里获得答案的好方法。 您的问题或类似问题可能已在上一个主题或常见问题解答中被询问或讨论。 我强烈建议您搜索论坛以前的帖子和常见问题解答,以获得最快的答案。 如果您仍然找不到所需的内容,直接在论坛上发布问题将保证 TI 工程师在24小时内做出响应!

 

[请访问该站点以访问投票]