This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:寻找用于 SPI 接口的更高驱动能力的多路复用器解决方案

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063627/tmux1574-looking-for-higher-driving-capability-mux-solution-for-spi-interface

器件型号:TMUX1574

尊敬的团队:

我们将 TMUX1574用于 SPI 多路复用器解决方案、但面临上升/下降时间问题。  

由于 Cload 较大、上升/下降时间较长、我们是否有更高的驱动能力器件可以改善 T_RISE 和 FALL?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是无源开关。 驱动强度由发送器件决定、并由开关的电阻和电容略微降低。

    要提高驱动强度、请勿使用模拟开关、而是使用数字多路复用器/多路信号分离器。 有两个主器件还是两个从器件? 信号的频率和电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这里的克莱明是正确的。 TMUX1574不会驱动任何信号。 它只是一个允许信号通过的无源开关。 从器件的 Ron 和 Con 内在函数看、上升/下降时间会略有影响、但 TMUX1574中的这些值太低、我不认为效果会太好、以至于将其切换为可解决您可能遇到的任何问题。  
    话虽如此、您可能正在寻找数字多路复用器/多路信号分离器、甚至可能是多路复用器输入端的缓冲器。  
    只需重申一下 Clemens 的要求、您使用的电压和频率范围是多少? 这将有助于确定适合您的部件。  

    谢谢、
    Rami