This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309:Ron 值

Guru**** 2519030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063589/tmux1309-ron-value

器件型号:TMUX1309
主题中讨论的其他器件: TMUX1208

TMUX1309数据表显示、在25C 和1.8V 工作条件下、Ron 可达到1500ohm MAX、而带宽部分显示此器件可支持高达350MHz 的频率。 我不清楚这种高电平的 Ron (R 系列、如果我没有弄错的话)如何使其在任何应用中都有用、更不用说350MHz 带宽了。 我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    1.8V 时的较高导通电阻并不总是一个问题。 在低阻抗应用中、您确实有一个点、即不应使用该器件、因为该器件具有高电阻并且压降可能太大、但在负载远高于导通电阻的数字应用中(您可以更正这是串联 R)、 这不是问题。 这是通常使用1308的地方、您可以在这里为模拟应用找到数字输入或高阻抗负载。
    电阻并不是影响带宽的唯一因素。 导通电容、在给定条件下为11pF、负载对带宽的影响将不仅仅是导通电阻。 数据表中提供了测试它的负载。 带宽受 Ron Con RL 和 CL 创建的有效静脉化 RC 电路(实际上只是一个低通滤波器)的限制。 您可以使用本视频中的公式( Precision Labs -开关和多路复用器:带宽、串扰、关断隔离和 THD+Noise)来估算3db 截止频率。 不过、这实际上只是一个粗略近似值、我不会依赖它作为绝对值、因为我们的多路复用器的性能通常优于公式所反映的性能。 也就是说、该器件经过测试、带宽是从实际测试测量值而不是从数学估算得出的。

    如果您担心 Ron 值、TMUX1208的 Ron 会更低。 请注意、由于导通电容更大、因此带宽更低、这将对带宽产生更大的影响。

    谢谢、
    Rami