This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:SPI 时钟信号串扰

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257C, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1062921/sn74cbt3257c-spi-clock-signal-cross-talk

器件型号:SN74CBT3257C
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好、先生、

我的客户在 SPI 多路复用器应用中使用了 SN74CBT3257C、发现时钟信号串扰问题。

他们还尝试使用 TMUX1574、但仍然无法解决此问题。

您可以看到以下串扰波形(40MHz 时的 SPI CLK)、它们移除了 R59并监控 SN74CBT3257C 的引脚5。

我是否可以知道如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我 有几个问题、因此我完全理解您所面临问题的范围:

    1.您所指的干扰是否"尖峰"(我已将示波器镜头与圆圈中的"尖峰"重新连接)?

    2.是 SN74CBT3257C 的波形还是 TMUX1574的波形? 您能否提供两个波形的示波器截图、以便我了解它们之间是否存在差异。

    SDI 和 SDO 上的信号是什么样子的? 如果您可以让示波器屏幕截图中所有标记为进入器件的信号(就像问题是串扰其他信号会"泄漏"到活动通道一样)。  

    4. 测试过程中的"S"状态是什么?  

    5.您是否还能为此应用提供交换机布局-因为其中许多问题取决于布局,而且可能不是交换机问题。

    如果您能提供该信息、将会非常有帮助。 从原理图本身来看、没有什么问题-但布局中可能会出现问题、因此提供这种情况会很好。 3257C 在性能方面不如 TMUX1574好-因此、我希望在两个器件之间进行比较、就好像它们有相同的问题一样-我不会认为它是单独的多路复用器-而是除了另一个系统 参数导致问题。 如果是串扰-器件上的其他信号将与正在看到的"泄漏"相对应-但除了我认为是引脚5测量的蓝色信号之外、我实际上看不到任何信号。  

    如果您能回答我的问题、我将看到我可以做些什么来帮助您解决这个问题的最下面!

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    1.您所指的干扰是否"尖峰"(我已将示波器镜头与圆圈中的"尖峰"重新连接)? =>这是引脚5的示波器波形、这些条件是"S"为高电平、"#OE"为低电平、并删除了"R59"以测量引脚5侧。 他们认为引脚6的波形不能泄漏到引脚5中。

    2.是 SN74CBT3257C 的波形还是 TMUX1574的波形? 您能否提供两个波形的示波器截图、以便我了解它们之间是否存在差异。 =>它们没有保存 TMUX1574的波形。

    SDI 和 SDO 上的信号是什么样子的? 如果您可以让示波器屏幕截图中所有标记为进入器件的信号(就像问题是串扰其他信号会"泄漏"到活动通道一样)。 =>它们是 SPI 格式的常见通信。

    4.测试过程中的"S"状态是什么? =>这是"高"。

    5.您是否还能为此应用提供交换机布局-因为其中许多问题取决于布局,而且可能不是交换机问题。 =>很抱歉、由于机密原因、客户无法提供布局文件。

    客户提到使用信号发生器作为信号源来测试 SN74CBT3257C 和 TMUX1574、也发现信号泄漏到未激活的通道中。 BTW 也尝试测试 Diodes / PI5C3257、但未发现信号泄漏到未激活通道中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    1、能否用所示的所有信号再次进行示波器拍摄-我只能看到一个信号、我不确定哪个信号是什么信号。

    2.他们能否用1574重新拍摄照片-就像示波器拍摄一样,这种情况很不可能发生,而其他事情更有可能导致问题。  

    我只想强调一个清晰的示波器截图、标记的信号可以帮助我确定是否存在实际的串扰-我只能看到一个信号;因此我不确定问题是什么。

    4.谢谢。

    5.没关系-但我想强调的是、相邻电路节点之间的更高频率泄漏可能是由布局引起的-因此即使其他一切都很完美、也会导致问题。 如果您不能分享这一点是可以的-但我建议设计人员查看布局、如果 可能、尝试模拟布线以查看布局本身是否存在任何干扰-我确实怀疑至少是可能的问题 部分干扰。

    6.泄漏 到非活动通道-是的、由于器件 I/O 之间存在电容耦合、这是  所有半导体开关(包括 COMP)的物理现实。 我 对该部件没有显示问题和1574表示怀疑。  

    我需要更清晰的示波器照片-我也需要1574的示波器照片。 我不知道串扰来自哪里、因为所示线路上没有其他信号。 我想查看两个器件的时钟、数据和 CS 线路以及堆叠而不是重叠。 这些器件的运行方式不应相同、因此我对其实际的器件问题非常怀疑。

    最棒的

    Parker Dodson