This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] I3C 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器?

Guru**** 2609985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063484/faq-what-analog-switch-multiplexer-should-i-use-for-i3c-applications

在寻找 I3C 模拟开关/多路复用器时、了解 I3C 标准的一些规格非常重要:

  • 两线制推挽协议
  • 电压电平:1.2V、1.8V 和3.3V
  • 频率*:12.5MHz 最大时钟。
  • 最大总线电容:最大50pF

*不要与可能有所不同的数据速率混淆(请参阅 [常见问题解答]如何根据协议的数据速率选择正确的模拟开关/多路复用器带宽?)

根据上述知识并牢记 I3C 是一种2线推挽式拓扑、以下是模拟开关/多路复用器的4个关键规格、可帮助您为系统选择正确的器件:

  1. 模拟开关/多路复用器的配置。 如前所述、I3C 是一种双线协议、因此需要一个双通道器件。 要在两个外设总线或两个控制器之间进行多路复用、应在控制器和外设之间放置一个2:1器件。 因此、需要一个2通道2:1器件。 您本身并不限于2个外设/控制器。 随着外设/控制器数量的增加、配置也会增加、但通道数将保持不变。 (即4个外设需要一个2通道4:1)。

  2. I3C 的电压电平可能为1.2V、1.8V 或3.3V、因此选择一个能够支持系统中包含的 I3C 电平的器件非常重要。

  3. 模拟开关/多路复用器的导通电容可能是需要考虑的最重要规格。 I3C 标准规定最大总线电容为50pF。 虽然这样可以留出一定的裕度、但最好仍然尝试尽可能减小多路复用器自身积累的电容。 模拟开关/多路复用器可为系统添加的电容空间大小会因使用情况而异、但在选择用于开关 I3C 信号的模拟开关/多路复用器时应考虑到这一点。   

  4. 这里、带宽通常不会成为限制因素。 I3C 时钟以12.5MHz 运行、这是一个相对较低的频率、TI 的所有模拟开关/多路复用器都能够支持这一点。

下表推荐了可在数据信号路径上传递 I3C 信号的多路复用器。 这些器件通过 GPIO 进行控制。 下面并不是所有支持 I3C 信号的器件的详尽列表。 表底部提供的链接包含更多可用于 I2C 的器件。

用于1个控制器至2个外设总线或2个控制器至1个外设总线的 I3C 兼容开关

I3C 电压电平

电源电压电平

器件 功能 封装 封装尺寸(长 x 宽)

1.2V
1.8V
3.3V

3.3V

TMUX154E 1.8V 兼容控制输入
断电保护
支持超出电源电压的输入电压
UQFN 1.8 mm x 1.4 mm
VSSOP 3.0毫米 x 3.0毫米
3.3V

TMUX136

1.8V 兼容控制输入
断电保护

UQFN

1.8 mm x 1.4 mm

适用于开关 I3C 信号的其他选项

对于需要连接/断开 I3C 线缆而不进行多路复用的情况、TS5A23166TMUX1121TMUX1122等双通道1:1器件都可能支持这一需求。