对于 TMUX1072器件有2个问题
TMUX1072 能否支持差分信号、因为数据表中未提及该信号?
2. 对于 TMUX1072、如果输入信号 Traisi/Tfall = 600ps、它会影响输出信号吗? 哪些规格用于限制输入信号变化速度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sameer、您好!
1、这是一个双通道开关、通道相似- 从技术上讲、这将允许差分信号、因为多路复用器不会分辨单端信号和差分信号之间的差异-因为它们仍然具有与接地端相连的电压。 因此、只要信号不破坏工作规格、它就会通过。 但是、您可能不应将此器件用于差分信号、因为布局会导致 IC 上的布线去耦、从而降低精度并增加布局复杂性。

对于该部件上的差分信号、SEL1和 SEL2应短接在一起。 差分信号将是 NC1/NC2、NO1/NO2、COM1/COM2 -这对不相邻、因此 IIS 不是使用此部件的好主意。 下面是一个更适合差分布局的通用开关示例-因为差分信号对将彼此相邻、因此不需要对信号进行去耦-或至少在更低的程度上进行去耦-从而在不增加成本的情况下简化布局 系统性能。

2、寄生电容会衰减更快的输入信号、与封装寄生效应和其他开关参数(如导通电阻)一起、将在快速移动的信号上形成滤波器。 但 负载条件也会产生影响、因为它们会更改开关的滤波属性。
话虽如此、您能否在您的应用中分享多路复用器的需求? 我们确实拥有具有更好差分信号布局的器件、最好查看这些选项、以便在使用该器件时缓解未来的问题、因为其布局不理想。
请告诉我!
最棒的
Parker Dodson