This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:是否可以在没有 I2C 上拉电阻器的情况下使用它?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1061713/ts3a24159-can-i-use-it-without-i2c-pull-up-resistors

器件型号:TS3A24159

您好、TI 专家、

我的客户认为 TS3A24159是他们的新产品。

它们将使用它进行 I2C 通信。 出于某种原因、COM1和 COM2引脚上有上拉电阻器、NCx 和 NOx 引脚上没有上拉电阻器。

您能否确认此配置是否正确? 我们是否应该向 NCx 和 NOx 引脚添加上拉电阻器?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    对于 I2C 通信、COM 和 NC/NO 引脚上都需要上拉电阻器、以确保在开关的两侧施加正确的电压。 这是因为上拉电阻器主要用于上拉1电路节点。 由于开关具有电阻和电容、因此它将 I2C 总线拆分为多个节点。 每个电路节点都需要自己的上拉电阻器、以确保电压正确。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker:

    感谢您的支持。

    我明白你的意思。 那么、是否有任何模拟开关不需要在输入和输出端插入上拉电阻器? 还是所有开关都具有类似的特性?

    这里是我的客户的原理图、您可以看到 U5的输入上只有上拉电阻器、U6上没有任何其他上拉电阻器。 客户认为、如果开关处于活动状态、则所有路径都已连接、因此只需要在输入端上拉。 请检查此方案是否正确。

    e2e.ti.com/.../sch_5F00_0001.pdf

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是当开关未激活时、断开的总线段会悬空、这可能会导致该段上的 μ I²C 器件出现故障。

    I²C Ω 器件需要始终连接到一些上拉电阻器。 (如果您关心功耗:非活动段上的电阻器不需要具有低电平值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    Clemens 是正确的-在总线断开的情况下、我们也有其他客户在没有额外上拉的情况下遇到数据传输问题。 如果两侧都没有上拉电阻器、则系统将会打开、从而出现故障和错误。

    最棒的

    Parker Dodson