你(们)好
在最坏的情况下、VCC、VEE 电源电流是多少?
设计条件如下。
VCC:+5V
VEE:-5V
频率:1Mbps
2. 除 以下两种模式外,单电源模式(VCC:+5V、VEE:GND)和双电源模式(VCC:+5V、VEE:-5V)之间是否有任何差异?
- Ron
泄漏电流
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在最坏的情况下、VCC、VEE 电源电流是多少?
设计条件如下。
VCC:+5V
VEE:-5V
频率:1Mbps
2. 除 以下两种模式外,单电源模式(VCC:+5V、VEE:GND)和双电源模式(VCC:+5V、VEE:-5V)之间是否有任何差异?
- Ron
泄漏电流
谢谢你
您好!
为正负电源提供了最差规格的电源电流:

逻辑引脚应尽可能在 VCC 或 GND 上运行、因为定义了规范。 如果控制电压介于 VIL (max)和 VIH (min)之间、您基本上可以将 VCC 短接至 GND、电流将非常高-但它不会给您太多的了解。 如果您使用此器件、其中~VCC 是逻辑1、~GND 是逻辑0、则会突出显示最大电源电流
2、这些规格都没有变化、因为存在双电源或单电源(除了电源电流、因为您基本上添加了另一个电源)-它们会因 VCC 的幅度而变化- VEE 会发生变化。
Ron 将随 VCC - VEE 的增加而降低
泄漏电流-将随 VCC - VEE 的增加而增加;但温度通常具有更大的效率
电源电流-有一个采用双电源的第二电源、因此总功率会增加、而总功率会增加。
实际上、很少有规格不会因电源电压变化而变化-其中大多数会发生变化。 此数据表使用 了大量"仅最大值"规格、您可能看不到这些规格的变化-但大多数典型规格与 VCC = 5V VEE = 0V 版本和 VCC = 5V 和 VEE =-5V 版本不同。
如果您有任何问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
您好 WSJ、
对于多路复用器、静态电流与运行期间的电流消耗基本相同。 在较新的器件上具有相同的规格、但我们将名称更改为"电源电流"。 从本质上讲、VDD/VEE 作为高电压和低电压点连接到逻辑门。 多路复用器消耗的唯一电流是通过逻辑门从 VDD 流向 VEE 的电流。 当输入为 GND 或 VDD 时、VDD 和 VEE 之间的阻抗将较高、因此电流消耗较低(如图所示)。 当控制电压开始流向 VIL (max)或 VIH (min)时、阻抗将变得越来越低、消耗的电流也越来越大。 流经多路复用器的电流由输入信号和负载条件决定-由于多路复用器是无源的、 这不会增加器件的电流消耗-当此开关中的功率=(VCC - VEE)* ICC + Isw1^2 * Ron1 +...时,它将增加功耗。 + Isw3^2 * Ron3。 因此 Icc 是器件的电源电流/电流消耗-但我了解它的写入方式可能有点令人困惑。
如果 您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson