This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4053B:更快版本

Guru**** 2610635 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4053B, CD74HC4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1061637/cd4053b-faster-version

器件型号:CD4053B
主题中讨论的其他器件: CD74HC4053

我正在寻找 CD4053的更快版本(模拟 SPDT 开关)。

我希望它能够以大约5nS 的频率切换信号。

是否有具有这些特性的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    这取决于您使用 CD4053B 的方式、因为我们拥有的多通道2:1开关的开关速度比 CD4053B 快得多; 然而、CD4053B 的独特之处在于其设计用于低电压、但可与高于典型5V 的电源电压搭配使用。 根据开关的使用方式、我们可能有一些不错的选择。  

    除了开关时间-我想询问以下信息:

    您在该器件上使用的电源电压?

    2.模拟 I/O 最大和最小信号电平

    还有其他您可能担心的规格吗? 如果您也可以共享终端设备、我们可能会为这些系统优化器件、因此如果您可以共享、则可能会证明我们是否能够为您提供适合此应用的良好器件、这将会很有成效!

    请告诉我!


    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1) 1)对于 CD4053、我使用3个电源电压:+3.3、0和-3.3V。 这些是我的应用/项目上可用的电压。


    2) 2)此外、我的信号的最大值为+3.3V、最小值为-3.3V

    CD 4053具有3个 SPDT。 如果有一个具有更高 SPDT 数量的器件、那么它将是我的应用的首选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    基于应用的电压电源、CD74HC4053是 CD4053B 的更快版本。

    它不是5ns -但您的电压电源(VCC - VEE)将大于5V、这有助于缩短转换时间、如果负载小于15pF、您也可能会有更多的时间被切断。

    我们在选项方面受到限制的原因是您使用的电源范围 、我们 目前没有很多支持+/- 3.3V 电源的选项。 该部件比 CD4053B 的速度快得多、并且有一定的空间在应用中使其性能下降。

    我们确实有4个通道2:1、但它们通常是单电源或中压(通常具有+/-15V 的"标准"电压)-因此我认为它们不是这里最好的选择。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson