This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:SPI 接口多路复用器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A, SN74CB3Q3253, TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1061227/sn74lv4052a-spi-interface-mux

器件型号:SN74LV4052A
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3253TMUX1309

您好!
是否可以将此 IC 用于 SPI 接口多路复用? 如果您有更好的解决方案、请提出建议。


感谢您的持续支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 不包含两个以上的信号?

    多少个信号、多少个多路复用源、多大电压、多大频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens Ladisch、

    我们需要在 SoC 中使用相同的引脚来控制3个 SPI IC。 我们将使用2 1:4 MUX IC 直接连接时钟、MISO、MOSI (芯片选择)。 我们使用的最大时钟频率为15MHz。 附加图像供您参考。 电压电平为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujin、

    基于您提供的配置、电压和频率、SN74LV4052A 非常适合此应用。

    TMUX1309和 SN74CB3Q3253也是具有更高带宽和更多特性的选项。

    谢谢、

    Tyler