This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:COM2泄漏

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1061129/ts3a24157-com2-leakage

器件型号:TS3A24157

您好!

当 P3V3_BMC_AUX = 3.3V、IN1/IN2拉低时、COM2仍有~2.0V 的泄漏电压到 MCU。

但是、如果我将 COM2拉至 GND、则该泄漏电流消失。

您是否知道这种从 COM2泄漏到 NO2的原因?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当器件处于该状态时、该引脚上不应存在任何电压、因为 COM 引脚将短接至 NC 引脚、使 NO 引脚悬空/断开。 COM2引脚上的电压应该是多少?它实际上读取的是什么? COM2引脚上的电压应该是2V 还是其他值? 此外、您是否还测量了 NC2引脚上的电压以确保输出正确?

    请告诉我、您是否可以提供其中的一些信息、我们可以对此进行进一步研究。

    谢谢!

    Bryan