This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3244:关于 SN74CB3Q3244的输出状态

Guru**** 2610155 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1060947/sn74cb3q3244-about-the-output-state-of-sn74cb3q3244

器件型号:SN74CB3Q3244

你(们)好。

请参见 SN74CB3Q3244具有一个可支持0~5.5V 输出的电荷泵;

我想再问三个问题:

 SN74CB3Q3244的输出类型是什么、 它是双向 NFET 吗?

2. 不同通道的输入电压是否不同?例如、Vcc 使用3.3V、某些通道输入3.3V 和某些通道输入5V;

3、 I/O 的输入电压和输出电压是否不同、我的意思是上拉输出 I/O;例如、输入3.3V、输出5V 上拉、这是否正常?

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是的、开关由单个 N 沟道 MOSFET 组成。

    2.这是一个模拟开关;您可以使用有效范围内的任何电压。

    3.两侧直接通过开关连接。 一侧较高的电压可能会拉高另一侧的电压。 如果您需要电平转换、请考虑使用 CB3T 器件或 TXS/LSF 电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    要回答您的问题、请参阅以下内容:

    1) 1)该器件使用具有电荷泵架构的双向 NFET。

    2) 2)只要输入信号处于基于 VCC 的受支持范围内(3.3V VCC 上为0-5V 开关、2.5V VCC 上为0-3.3V 开关)、输入就可以是您希望使用的任何电压。

    3) 3)由于输入和输出在连接通道时短接在一起、因此尝试实现这一点可能不切实际。 如果您尝试对输入/输出进行电平转换、我们确实有电平转换多路复用器、我们建议您在此处提供帮助。

    如果您有任何其他疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan