This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574内部保护二极管

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX7309F, TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1133647/tmux1574-tmux1574-internal-protection-diodes

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TMUX7309FTMUX7462F

您好!

我需要在 TMUX1574输入端实现60V 保护、我想知道该 CMOS 芯片是否具有连接到 VCC 和 GND 的保护二极管。 如果有二极管、我只需通过串联电阻器限制电流、并确保安全。

一般而言、我们是否可以通过数据表了解这些二极管的存在?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehran、

    该器件采用断电保护架构、因此在输入和 VCC/GND 之间没有保护二极管。 在这种情况下、您将无法仅使用电阻器来保护此器件免受60V 过压情况的影响。 对于这种类型的保护、我建议查看我们的一些故障保护开关、例如 TMUX7309F 或 TMUX7462F、它们的设计中集成了60V 故障保护功能。

    如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan