This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:TMUX136 COM1/2连接

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1133509/tmux136-tmux136-com1-2-connection

器件型号:TMUX136

您好、专家、

我看到该器件的设计不需要外部上拉电阻器、但我仍将与您再次核实以下问题:  

如果客户 将信号从 COM1/2发送到 A/B 端口,是否需要 COM1/2上的上拉电阻器?   

如果没有 COM1/2、只需使用50欧姆下拉、对吧?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关本身并不关心通过它的信号。 如果您的电路需要在信号悬空或断开时看到高电压、则您的电路需要一个上拉电阻器。

    仅当另一个通道传输超高频信号时、才建议使用50 Ω 下拉电阻。 否则、您可以将其保持浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这实际上取决于您使用的协议。 例如、如果您使用的 I2C 需要上拉电阻器才能正常运行、则需要在多路复用器/开关的输入和输出端口上放置一个上拉电阻器(以确保在断开开关的情况下、所连接的器件仍具有上拉电阻器)。 但是、如果您的应用不需要它、那么显然无需放置任何器件、因为多路复用器/开关不需要任何器件。

    最后、如果您使用的是频率更高的应用、建议通过50欧姆电阻将未使用的通道连接到 GND。

    谢谢!

    Bryan